This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 300W PFC、输入3相(Δ、3线) 220VAC、L-L、50Hz。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279328/300w-pfc-with-input-3-phase-delta-3-wire-220vac-l-l-50hz

主题中讨论的其他器件:UCC28060

您好!

请为我们推荐300W PFC 的任何参考设计或电路、其输入为三相(Delta、3线) 220VAC、L-L、50Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了一个使用 Vienna 整流器的三相 PFC 参考设计。  它使用 C2000 MCU、可通过以下链接找到该设计。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiducj0g/tiducj0g.pdf

    如果您对如何使用 C2000进行三相设计有任何疑问、请在标题中的 e2e 和 C2000中重新发布、以便相应的应用工程师可以回答您的问题。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike O':

    感谢您的答复。 我正在寻找诸如 UCC28060等300W PFC IC、

    因为此处的输出功率仅为300W、尺寸 也各不相同、项目成本也有限制。

    我认为 基于 C2000的 PFC 控制器对于该应用来说是非常高端的。

    请告诉我您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28060是交错式 PFC、并将使用单个整流器在单相或双相输入下工作。  TI 不提供的三相控制器。

    不过、C2000可以通过 Vienna 整流器实现三相输入 PFC。

    您可以使用模拟控制器执行三相 PFC。  这通常通过3个 PFC 升压预稳压器来完成、每个相位使用一个。  这将需要为每个相位使用桥式整流器、每个 PFC 级需要彼此进行电隔离、并且需要单独的隔离式直流到直流转换以及负载共享。  最后 、您会发现 C2000便宜得多。

    三相线路电源通常用于高功率应用、300W 听起来很低。   PFC 前端试图控制什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike O:

    感谢您的答复。

    根据我们的客户要求、提供的输入仅为3相3线。

     我们必须设计一个交流-直流转换器,它将提供输出24V, 10A,它应该通过 MIL-STD-461F 的 CE-101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究您的问题、并会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。  您的客户可以使用使用使用   Vienna 整流器的 C2000器件来实现此目的、或通过上述 PFC 控制器隔离和负载共享来校正每个相位。  有了单独控制相位所需的所有额外电路、最便宜的选择可能是在 Vienna 整流器 PFC 应用中使用 C2000。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike O:

    感谢您的答复。