This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:TPS25990设计上的启动问题。

Guru**** 2504725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281198/tps25990-startup-issue-on-the-tps25990-design

器件型号:TPS25990

大家好、  

我们在基于 TPS25990的设计中面临启动问题。

我们得到的只是2V、而电子保险丝输出中的电压不是12V。  

我们探测了波形。 附加有波形、原理图和 TI 电子保险丝计算表供参考。  

注:

该波形捕获 SWEN 和 VOUT 信号、据悉、设计将遇到一些故障、电子保险丝不断重试。

同样、  PGOOD 信号为低电平、FAULT 信号被拉高。  

请 尽快就此问题提供调试建议。

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS25990-Design-Calculation-Tool.xlsxe2e.ti.com/.../E_5F00_FUSE_5F00_SCH_5F00_16OCT2023.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariharan:

    请捕获 VIN 和输入电流以及 SWEN 和 VOUT 的波形。 看起来 UVLO 被触发。