This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:LMZ14201

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LMZ14201H, LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281329/lmz14201h-lmz14201

器件型号:LMZ14201H
主题中讨论的其他器件:LMZ14201、、 LMR36510

我们目前有一个使用 LMZ14201生成-5V 的设计。  

系统的变化促使我们需要-12V 或-15V。

我们能否用 LMZ14201H 替换 LMZ14201、并更改某些元件值以生成-15V

VIN 为+18V 至+32V。

输出电流很低、约为0.2A。

这就是我们建议的可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    LMZ14201H 支持反相降压/升压设计。 但是、当 Vin = 32V 且 Vout =-15V 时、器件上的总电压将为47V、这超出了数据表中列出的器件的绝对最大电压。 您无法按规定进行设计、因为这会违反器件的绝对最大额定值。 额定电压高于47V 的器件 需要、例如 LMR36510 (65Vin www.ti.com/.../lmr36510.pdf)。

    此致、