This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:TPS7A2401DBVR 导通时间

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281246/tps7a24-tps7a2401dbvr-turn-on-time

器件型号:TPS7A24
主题中讨论的其他器件: TPS7A25

您好!

我想用 TPS7A2401DBVR 替代 LP2985IM5-6.1/NOPB。

比较这两个数据表、我找不到 TPS7A24的导通时间。 数据是否可用,或者我必须对样本进行测量?
我需要打开时间低于1ms。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwan:

    在施加 Vin 且 ENABLE 输入为高电平后、在 Vout 启动之前会存在大约800usec 的延迟。 Vout 斜升时间约为50-100usec。 总时间低于900微秒。

    有关启动的示例、请参阅 TPS7A25数据表、图7-32和图7-33。 TPS7A24和 TPS7A25共用同一个芯片、具有不同的已编程电流限制。

    此致!

    埃里克