请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 专家、您好!
我们正在考虑将电路设计为使用一个此器件的四个2pair_30W 和两个4pair_90W 的组合。
当查看用于控制每个通道的寄存器时、该通道似乎只由通道1-4组成。
如果我们配置8个通道、我们是否可以控制每个通道?
请告诉我们如何根据我们设计的配置标准来控制每个通道。
(例如、我们要设置哪个寄存器来控制每个通道?)
或者您能否提供参考源代码?
此致、
迈克尔