主题中讨论的其他器件:TPS55288-Q1、 TPS55288、 TPS7H4001-SP、
大家好:)
我想在 TPS55288-Q1上执行 WCA。
我有以下问题
我想知道是否有 TPS55288-Q1 WCA 模型? 有一个 WCA 模型用于另一个 IC (TPS7H4001-SP)、但不适用于 TPS55288。

2.如果没有模型,如何进行 WCA 分析? 这里是我需要分析的数据
-蒙特卡洛内部参数直方图分析(放大器跨导/功率级跨导/基准电压等)
-检查输出变化与温度扫描并分析增益/相位裕度
-分析由于应用于设置的无源元件的温度变化而产生的增益/相位裕度


在 Monte calro 分析结果图中、x 轴频率意味着什么?
3.目前我们已经应用了前馈电容。 和分辨率 连接到反馈电阻器、是否可以在仿真中工作?

感谢您一如既往地提供建议。
最尊重
语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回