This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:最坏情况分析

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, TPS55288, TPS7H4001-SP, TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278332/tps552882-q1-worst-case-analysis

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288-Q1TPS55288TPS7H4001-SP

大家好:)


我想在 TPS55288-Q1上执行 WCA。
我有以下问题

我想知道是否有 TPS55288-Q1 WCA 模型? 有一个 WCA 模型用于另一个 IC (TPS7H4001-SP)、但不适用于 TPS55288。


2.如果没有模型,如何进行 WCA 分析? 这里是我需要分析的数据
-蒙特卡洛内部参数直方图分析(放大器跨导/功率级跨导/基准电压等)
-检查输出变化与温度扫描并分析增益/相位裕度
-分析由于应用于设置的无源元件的温度变化而产生的增益/相位裕度

在 Monte calro 分析结果图中、x 轴频率意味着什么?

3.目前我们已经应用了前馈电容。 和分辨率 连接到反馈电阻器、是否可以在仿真中工作?

感谢您一如既往地提供建议。

最尊重  

语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回