请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27427 主题中讨论的其他器件: BQ27426
大家好、
BQ27427能否支持低至55mA 的电池容量、以及4.1V 的最大充电电压?
谢谢!
特伦顿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Trenton、您好!
BQ27427将无法使用容量小于100 mA 十六进制的电池 BQ27427使用内部检测电阻、因此您将无法轻松调节电流。 您可以考虑使用 BQ27426。 由于 BQ27426使用外部检测电阻、因此您可以使用 BQ27426并且使用更大的检测电阻。 最后、在使用 BQ27426器件执行此操作时、您可以调节电流、然后您可以在 SOC 和 mAh 寄存器中获得更佳的分辨率、例如 FCC 和 RemCap。
此致、
Jonny.