请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM26420-Q1 大家好、
如果我们的双通道器件可以支持3.3V 输入电压、且每个输出通道的电流为≥2.5A、输出电压应为1.1V 和1.8V、您能分享吗? 非常感谢您的支持、向我们推荐。
此致
Jie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果我们的双通道器件可以支持3.3V 输入电压、且每个输出通道的电流为≥2.5A、输出电压应为1.1V 和1.8V、您能分享吗? 非常感谢您的支持、向我们推荐。
此致
Jie
Jessica、您好!
LM26420-Q1的理想替代产品是 TPS6244x-Q1 (请参阅下面的数据表链接)。 但是、它仅限于2A + 2A 或3A + 1A 配置。
我是否可以知道每个电源轨的最大负载要求? 器件是否需要支持>2.0A 的持续电流? 最高环境温度是多少?
此致、
Excel