This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:使器件进入待机模式的输出电流值是多少?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281159/lm5013-q1-what-is-the-ouput-currrent-value-that-puts-the-device-into-standby-mode

器件型号:LM5013-Q1

大家好!

我正在寻找一款48V 到12V 的降压转换器。 LM5013-Q1看起来非常理想,但我需要确保它能够进入待机状态,以确保较低的电流消耗不会耗尽。 进入待机状态的截止频率是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    当电感器电流变得不连续时、器件将开始折返频率。 因此、待机模式的截止频率取决于电源条件和电感器选型。 您可以使用 EN 引脚手动将器件置于待机模式。 有关详细信息、请参阅数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5013-q1.pdf

    此致、