This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:请帮助查看 TPS7A8500ARGRR 的原理图设计。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279968/tps7a85-please-help-to-check-the-schematic-design-of-tps7a8500argrr

器件型号:TPS7A85

大家好、

本例使用的是 TPS7A8500ARGRR、请帮助检查原理图设计。 (电压和电流记录在设计手册中)

尤其是 Vdrop 和热评估。 (Vn 与输出电压)

另一方面,我可以问 VBIAS 在什么情况下应该拉高? 是否需要上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuo、  

    确保 TJ 在正常运行期间不超过125C。  

    -当前 LDO 的选择和热性能存在问题。 请参见下方的。  

    如果使用任何 OUT 连接、请确保 FB 电阻器网络保持断开状态。  

    我们有时会看到上拉电阻器与内部电阻相互作用的偏置电流的问题。 如果该配置适用于您的应用程序,您可以继续使用它。 除非尝试制造 RC 滤波器、否则 VBIAS 的上拉电阻器不是必需的。  

    针对所有原理图的重要注释:

    -没有网络连接到 EN。  

    -如果你想使用 PG 信号,必须在引脚上连接一个上拉电阻器。  

    -如果电源轨正在使用,必须将一个10uF 电容连接到 VBIAS。  

    -一个47uF 电容器—25最小电容—必须连接到 LDO 的输出端

    第5单元

    PD =(3.3-2.5)(0.5) W = 0.4W

    TJ = TA +(0.4)(35.4) C = TA + 14.16°C


    U6

    PD =(1.8-1.2)(1.5) W = 0.9W

    TJ = TA +(0.9)(35.4) C = TA + 31.86C


    7岁

    PD =(1.8-1)(1.5) W = 1.2W

    TJ = TA +(1.2)(35.4) C = TA + 42.48°C


    U9

    PD =(3.3-1.1)(.8) W = 1.76W

    TJ = TA +(1.76)(35.4) C = TA + 62.304C


    U10

    电流电 压设置为0.95V

    PD =(1.2-0.95)(3) W = 0.75W

    TJ = TA +(0.75)(35.4) C = TA + 26.55°C


    u11

    电流电压设置为0.95V

    PD =(1.2-0.95)(3.9) W = 0.975W

    TJ = TA +(0.975)(35.4) C = TA + 34.515C


    U15

    PD =(3.3-1)(1) W = 2.3W

    TJ = TA +(2.3)(35.4) C = TA + 81.42°C


    16岁

    PD =(3.3-1)(1) W = 0.975W

    TJ = TA +(0.975)(35.4) C = TA + 81.42°C

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jullette

    因此、我的输入电压/输出 电压正常、并且没有 LDO 压降问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些器件的功耗存在问题。 您的应用的环境温度是多少?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    TA 是45C。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuo、

    在该环境温度下、U16和 U15有进入热关断的风险。 在对这些器件进行布局时、请务必格外小心、可能需要使用散热器。  

    请参阅以下内容: 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析

    此致!

    朱利耶特