Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好、您会在下面找到一个原理图设计。 在将此原理图发送给制造商之前、我想问几个油炸玉米粉末。
1.如果你可以检查并告诉我是否有问题,这是可以的。
在该 pic 中、您可以看到 R5为20 Ω 的电阻器。 该电阻器的规格为 20欧姆0.5% 1W 1206。 合适吗?
3.
在这里、您会看到我正在尝试使休眠模式具有理想的启用功能。 我在一个非常不同的原理图中发现此部件。 如果您连接交换机的1个端口和2个端口、休眠将启用。 但它们之间已经有一个0欧姆的连接。 这里的帮助不多、那就太好了。
4.
这里 Im 使用两个电容器, 0.1uF,50V,0603 , Im 认为,如果可以使用50V 电容器20节锂离子电池组.
如需更多信息、我将以私人形式向您发送完整原理图。