This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:TPS54240二极管问题

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430, LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280354/tps54240-tps54240-diodes-issue

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件:LMR51420、LMR51430

迪亚尔斯、

客户反馈 在终端客户 使用过程中使用连续电流二极管、请帮助查看原理图是否有任何问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      不存在明显的问题。  但是、无论客户考虑使用同步解决方案、这将会更简单、成本也会更好。 LMR51420/LMR51430非常合适。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的支持、我会将您的建议发送给客户。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我先关闭这个帖子。 如果您有其他问题、可以在 E2E 上再次提问。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定