This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:检查数据表中表达式"0.1-uF"的含义。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280848/tps3710-check-the-meaning-of-the-expression-0-1-uf-in-the-datasheet

器件型号:TPS3710

您好!

数据表"8.3 do's and Don ts "中使用了"0.1-uF"这一表达式。 这个表达式是什么?
这意味着值小于0.1uF 吗?

此致、

小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议在 Vdd 引脚上连接0.1uF 的去耦电容。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、您数据表中的所有基准电路均使用0.01uF。
    请确认 TI 建议的值是0.1uF 还是0.01uF 或特定范围。

    此致、

    小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议在 Vdd 引脚上连接0.1uF 的去耦电容。

    谢谢。