请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A24 主题中讨论的其他器件: TPS7A25
您好!
我想用 TPS7A2401DBVR 替代 LP2985IM5-6.1/NOPB。
比较这两个数据表、我找不到 TPS7A24的导通时间。 数据是否可用,或者我必须对样本进行测量?
我需要打开时间低于1ms。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.