This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27311A-Q1:UCC27311A 是否在 HO 和 LO 之间具有互锁?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A, UCC27311A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280228/ucc27311a-q1-does-ucc27311a-have-interlock-between-ho-and-lo

器件型号:UCC27311A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27311A

大家好、

我想知道 UCC27211A 是否在 HO 和 LO 之间具有互锁?

似乎数据表中没有此类说明。

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    UCC27311A-Q1在输出之间没有互锁。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    您能否更详细地解释一下消除穿透的内部逻辑是如何形成的?

    当 HI 和 LI 都为高电平时、HO 和 LO 似乎会为高电平。 在这种情况下,是否有任何保护机制? 是否消除了栅极驱动器本身的穿透?

    此致、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    我假设您在编辑我的回复之前已经阅读完、但用于消除穿透的内部逻辑仅适用于输出级、而不是器件正在驱动的外部功率 FET;很抱歉、您犯了这个错误。 对于外部 FET、该器件没有任何穿透保护措施。

    谢谢。
    鲁巴斯