This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:英文数据表可用性

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5155-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280963/lm5155-datasheet-availability-in-english

器件型号:LM5155

您好!

我计划设计单个3.6V 锂离子电池升压转换器电路、以便输出12V、10W 的输出、具有 UVLO 和断续模式。

搜索产品说明书和参考设计、

LM5155的参考设计看起来很好、但正如我看到的、数据表没有英文版本。 请提供相同信息。

如果任何 TI 人员可以根据上述要求推荐器件型号或参考设计、那将非常有帮助。

谢谢

此致、

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    一分钟前我遇到了同样的问题。 我会负责将网络更新为英文版本。 同时、请使用 LM5155-Q1数据表作为参考。

    此致、
    布里吉特