This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:VSET Pinについて μ A

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277905/bq25172-vset-pin

器件型号:BQ25172
主题中讨论的其他器件:BQ25176

VSET Pinについて Ω

VSET Pinはセル構成をプログラムするために使用されるとデータシートに記載していますが、Ω

VSET Pinの設定でOUTピンの出力電圧が決まるのでしょか。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "关于 VSET 引脚"

    "数据表指出 VSET 引脚用于对电池配置进行编程。"

    "OUT 引脚的输出电压是否由 VSET 引脚的设置决定?"

    Bill J:BQ25172的输出电压按每节指定、1.33V 为再充电阈值、1.7V 为过压值。  VSET 引脚将设置值应用到的电池(1到6)的数量。  BQ25176不具有电压调节阶段。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。

    充電する電池の充電終止電圧が9.6Vなんですが、VSETピンでセル構成を6セルにした場合、Voutピンの電圧が9.6Vを超えることはありますか

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "谢谢你。"
    "如果使用 VSET 引脚对6节电池进行电池配置、Vout 引脚的电压是否可以超过9.6V?"

    Bill J -是的、在6节电池配置中、OVP 电压为每节1.7V、10.2V (1.7V * 6)。