This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:TPS7A92的问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281295/tps7a92-questions-of-tps7a92

器件型号:TPS7A92

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗?  

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    希望您度过了一个美好的周末、并感谢您提供此原理图。  

    我会移除22uF 输入电容器、因为10uF 就足够了。 我会将 PG 上拉电阻从10k Ω 增加到100k Ω。 将该器件的最大额定电流设置为2A、因此我可以考虑这个问题。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!
    乔什·纳查西