This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:在输入引脚 INA、INB 上允许的最慢(最长)上升和下降时间是多少

Guru**** 2390420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280318/ucc27624-what-is-the-slowest-longest-rise-and-fall-times-allowed-on-the-input-pins-ina-inb-for-proper-operation

器件型号:UCC27624

您好!

请告知输入引脚 INA、INB 上允许的最慢(最长)上升和下降时间、以确保正常运行、即、不会由于输入信号上升或下降缓慢而导致输出在高频下重复抖动或开关。 是该规格。 随时随地呈现?

此致、

尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

     并联通道时、输入引脚的上限为1V/us。 如果使用单通道、则迟滞应足以防止出现问题。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    感谢您的答复。  您能指出我可以在数据表或 TI 资源中的哪里找到此信息吗?

    此致、
    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    这不是一个规范、而只是一个基于测试的指南。 这也仅适用于将通道并联的情况。

    该器件上的输入引脚的压摆率没有下限。 就会指定迟滞。  

    谢谢。

    A·M·