This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:充电电流限制

Guru**** 2505325 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281249/bq24040-current-limit-for-charge-current

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ25180

以下两个器件是否具有充电电流(ICHG)的电流限制?
如果需要、它是用户可编程的吗?


BQ24040
BQ25180

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,高桥

    对于 BQ24040和 BQ25180、您都可以设置充电电流。

    对于 BQ24040、您将使用 ISET、ISET2引脚。 使用外部电阻器、您能够配置50mA (10.8K 欧姆)到1000mA (540欧姆)的 ISET 引脚。 ISET2引脚具有三态输入、可以驱动为高电平(500mA)、低电平(ISET)或悬空(100mA)。 此外、此 IC 不需要 I2C 或外部主机。   

    对于 BQ25180、您将使用具有 MCU 主机和 ICHG_CTRL (ICHRG_6:0)寄存器的 I2C 协议对其进行设置。

      

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛