This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:TPS7A84A 的原理图审阅

Guru**** 2514875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281296/tps7a84a-schematic-review-of-tps7a84a

器件型号:TPS7A84A

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    希望您度过了一个美好的周末、感谢您的提问。  

    我注意到、在您的 Vout 计算中、Vnr/ss 值为0.5V*(1+R1/R2)、但它应该为0.8、因此您不会通过这些电阻对获得预期的 Vout。 原理图的其余部分看起来正常。  

    该器件的额定最大电流仅为3A、因此请记住这一点。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    谢谢!

    乔什·纳查西