This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:请求进行系统级根本原因调查

Guru**** 2531090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276958/ucd3138a-request-for-system-level-root-cause-investigation

器件型号:UCD3138A

我将根据 TI 和供应商(Arrow)的说明、申请对 UCD3138A PMIC PMBus 问题进行系统级根本原因调查。 在调查过程中、 会将3个器件发回 TI 进行测试。 为了方便起见、我在下面添加了原始文章:  

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //

我正在尝试与产品电路板上的 UDC3138A PMIC 进行通信。 每个卡都有一个 PMIC。 约5%的 PMIC 在通过 PMBus/I2C 进行通信时存在问题。

良好的电路卡:

 电路卡损坏:

我将通过 TI USB 接口适配器发送读取查询。 上面的屏幕截图显示了接收0x04 (长度)的部件。 良好的电路板具有干净的 SCL 和 sda 波形。 坏的电路卡具有干净的 SCL、但 sda 线看起来上升得太慢。  

器件地址:0x0B

寄存器地址:0xEC

预期响应:0x04 (长度)、0x00、0x03、0x00、0x02、 0xD1 (奇偶校验)

这可能是什么原因呢?

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMBus 时钟频率是多少?

    上升沿看起来很软、您可以减小上拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试过该功能。 我们与 TI 一起执行的一整项调试工作可能对您不可见、因为它是在另一个问题中。 TI 指示我请求进行系统级根本原因调查。 我假设在这里发布只是一种形式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分辨顶部的标记是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下顶部标记的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面我们举例说明: