主题中讨论的其他器件: UCC24650、 UCC24612
您好、TI 团队、
您能否共享 UCC24610的 SPICE 模型? ucc24650有.lib 文件、但没有 UCC24610 pspice 模型。 因此、我们不会将 它们建立到 Orcad、也不会生成同步整流反激式转换器。 对于同步整流器反激、有一些模型。 但是、它们对于 磁性整流器反激式转换器来说并非完全够用。 可以帮帮我吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
您能否共享 UCC24610的 SPICE 模型? ucc24650有.lib 文件、但没有 UCC24610 pspice 模型。 因此、我们不会将 它们建立到 Orcad、也不会生成同步整流反激式转换器。 对于同步整流器反激、有一些模型。 但是、它们对于 磁性整流器反激式转换器来说并非完全够用。 可以帮帮我吗?

您好,Salih,
感谢您关注 UCC24610 SR 控制器。
遗憾的是、该控制器根本没有生成任何仿真模型。
我建议您使用二次侧整流器的二极管模型来运行系统仿真。 如果您 为二极管设置了非常低的正向压降(例如50~100mV)、则可以仿真类似 SR 的系统性能。
作为替代方案,您可以考虑在此应用中使用 UCC24612 SR 控制器, 但它只有一个可用的 SIMPLIS 模型( https://www.ti.com/lit/zip/slum597 );没有 PSpice 模型。 不过、您可以将 Simplis 模型转换为 PSpice。
此致、
乌尔里希
您好,Salih,
很抱歉、我不知道网络上是否有翻译程序。
无论是否有一个、我刚刚意识到 Simplis 模型是加密的、因此译员工具无论如何都无法转换它。
即使您拥有 Simplis 仿真器许可证、也无法打开 UCC24612模型。 您可以使用它运行仿真、但无法打开器件模型来查看它的工作原理。
我建议您使用 PSpice 中提供的基元通用组件构建自己的 SR 控制器模型。
在最基本的情况下、SR 控制器只需在 Vds <-0.3V 时将 MOSFET 导通、并在 Vds >-0.01V 时将其关断。
它可以由一些比较器和受控电压源实现。
此致、
乌尔里希
您好,Salih,
您的后续问题" Ulrich、您好、 如果 -0.01V > Vds > -0.3V、 我该怎么办? 打开或关闭? "我的答复是:
当 SR MOSFET VDS 电压从一些较高的正电压转换为低于-0.3V 时、打开 SR MOSFET。
SR MOSFET 开启后、将其保持开启状态 、直到 Vds 增加至-0.01V。
当 Vds 增加至高于-0.01V 时、关闭 MOSFET。
此致、
乌尔里希