This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:原理图检查请求

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280231/tps25750-schematic-check-request

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好、先生/女士:

帮助我们查看我们 的原理图、我们正在使用 TPS25750+BQ25792解决方案。

如果有任何潜在问题、请告知我们。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:  

    对于 TPS25750:

    • 对于 PP5V:TI 建议这里的电容至少为120uF。 看起来电 容为20uF。 这可以在 此处链接的数据表第9页的第7.4节中看到
    • 对于 VSYS:TI 建议在此处使用典型值47uF。 看起来电容为20uF。 都可以看到。
    • 对于 VBUS:TI 建议在此处设置最小值1uF。 看起来电容为0uF。 都可以看到。
    • 对于 I2C 引脚:
      • SCL/SDA:TI 建议使用典型值为3.3kΩ 的电阻器。 这种情况可能已经发生了、因为我看不到它的去向。
      • IRQ:TI 建议使用典型值为10kΩ 的电阻器。 这种情况可能已经发生了、因为我看不到它的去向。
    • 对于 ADCIN:根据您的设计要求、请确保这是正确的。
    • 对于 CC1/CC2:TI 建议电容为220pF、并设置了 ESD 保护;对于330pF、建议设置不设置 ESD 保护。
    • 看起来您正在计划使用所有 GPIO、如果不是、建议在未使用时将其接地。
    • TPS25750原理图的其余部分应该会正常工作。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不使用 OTC 功能、并且仅作为接收器、我真的需要关心 PP5V 电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     高场:

    我们对功率流有一些怀疑、我们查看了对电源路径没有电流限制的 TPS25750数据表。

    我们再增加一个 TP259460、以防止过流和短路。

    但从 CN1 (Type C 连接器)到电池充电器 VBUS (U1)、有2个背对背 MOSFET (包括 TPS25946x、Q1和 Q2)。

    是这样吗? 是否有任何方法可以保存 Q1和 Q2?

    请向我们提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @í a Mateusz、

    请参阅数据表部分中先前链接的子注释(2)、该子注释从指明这是一项要求的第一个要点开始、这是 Cpp5v 的子注释(2)。 如果您希望对设计进行原理图审阅、可以相应地创建新的 E2E 主题并添加您的问题。

    @ Statham,

    您是否指的是由 Gate_vBus 和 Gate_vsys 驱动的 FET?

    是否有任何方法可以保存 Q1和 Q2?

    您是否想问如何保护 Q1和 Q2免受过流和短路的影响?

    谢谢。
    字段