This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:最小容量支持

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280712/bq27427-min-capacity-support

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQ27426

大家好、

BQ27427能否支持低至55mA 的电池容量、以及4.1V 的最大充电电压?

谢谢!

特伦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trenton、您好!  

    BQ27427将无法使用容量小于100 mA 十六进制的电池 BQ27427使用内部检测电阻、因此您将无法轻松调节电流。 您可以考虑使用 BQ27426。 由于 BQ27426使用外部检测电阻、因此您可以使用 BQ27426并且使用更大的检测电阻。 最后、在使用 BQ27426器件执行此操作时、您可以调节电流、然后您可以在 SOC 和 mAh 寄存器中获得更佳的分辨率、例如 FCC 和 RemCap。  

    此致、  

    Jonny.