请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013-Q1 大家好!
我正在寻找一款48V 到12V 的降压转换器。 LM5013-Q1看起来非常理想,但我需要确保它能够进入待机状态,以确保较低的电流消耗不会耗尽。 进入待机状态的截止频率是多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Matthew、您好!
当电感器电流变得不连续时、器件将开始折返频率。 因此、待机模式的截止频率取决于电源条件和电感器选型。 您可以使用 EN 引脚手动将器件置于待机模式。 有关详细信息、请参阅数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5013-q1.pdf
此致、
岭