请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28C44、 UCC28C54您好!
我的客户正在寻找具有以下条件的反激式控制器 IC。
- FET 集成型
- 100W 或更高
- VDS:650V 或更高
- RDS(ON):1.5欧姆或以下
-具有高单位价格竞争力的产品
您能推荐合适的产品吗?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
JH:
这里是一份 反激式选择指南 、您可以使用它来帮助指导您找到合适的 PWM 控制器。 任何 TI 具有集成700V MOSFET 的离线反激式控制器 的最大功率都被限制在~12W 以下。 如果您愿意考虑外部 MOSFET、 这里有更多特定于反激式 PWM 的选择。 最后、任何 TI 通用 PWM 控制器都 可用于反激式设计、但这些控制器会缺少反激式特定控制器中的常见功能。
此致、
史蒂夫