This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:从直通模式返回

Guru**** 2395625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279952/tps61033-returning-from-pass-through-mode

器件型号:TPS61033

尊敬的支持团队:
这个问题与从直通模式返回并采用 MODE/Low 设置时的运行有关。

当 VIN 下降且 VOUT 低于设置目标电压的97%时、该电压是否始终通过 PWM 恢复?
负载轻时、它是否使用 PFM 恢复?

我担心如果使用 PFM、输出电压调节会更慢。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    首先是 PFM、如果输出电压无法恢复、则会更改为 PWM。 但我认为输出电压不会太慢、速度应与负载瞬态(例如、0A 至1A 的负载瞬态)类似。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:
    感谢您的答复。

    它即使在重负载下也能通过 PFM 恢复吗?
    或者、您在谈论轻负载吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Dice、

    很抱歉我遇到了问题...  

    退出直通模式时、该器件不使用 PFM、始终为 PWM。 因为进入 PFM 需要的输出电压略高于目标输出电压、所以从直通模式退出时、输出电压低于目标电压、所以无论轻负载或重负载情况下都不能是 PFM。

    此致、

    内森