This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:有关选择电流感应电阻器值的查询

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280907/bq77915-enquiry-about-choosing-current-sense-resistor-value

器件型号:BQ77915

根据所示数据表第39页的图片、

尽管第41页对其进行了一些说明、但仍然无法了解如何为电流检测电阻器选择合适的电阻值。

假设使用5 节串联5Ah 电池、充电速率为1C (5A)、放电速率为3C (15A)、允许最大负载为40A、800W。 那么、您能否建议合适的值并提供电流检测数据表? 请同时提供一些解释或计算方法。

非常感谢:)