This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:默认输出电压设置

Guru**** 2506675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281128/tps62872-q1-default-output-voltage-setting

器件型号:TPS62872-Q1

大家好、

我的客户只需要1.125V 电压、 但他们不使用 I2C、您能告诉我们如何处理 TPS62872-Q1 SDA 和 SCL 引脚吗?  

我的客户需要输入电压范围为2.7V 至6V、输出电流为10A、输出电压为1.125V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果不使用 I2C、请将它们接地、并不要将 SCL 和 SDA 引脚悬空。  

    此外、请参阅表 9-5。 可能的输出电压设置的默认输出电压设置点以及到 VSEL 引脚的适当电阻器连接。  

    谢谢你。  

    此致、

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    感谢您的评论。 但表9-5没有1.125V 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    R2D 无法将输出电压设置为1.125V。
    您可以建议客户使用 I2C 通信、使用 SCL 和 SDA 引脚对所需的1.125V Vout 设置进行编程。

    谢谢你。

    此致、

    拉米恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    知道了、但客户系统没有 I2C 资源。 您有任何其他产品推荐吗? 固定电压输出仅由硬件设置。  我的客户需要输入电压范围为2.7V 至6V、输出电流为10A、输出电压为1.125V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在您的情况下、我相信您可以使用同一器件 TPS62872-Q1、但可以在输出电压检测点使用电阻分压网络来更改输出电压。  

    我们有一份应用手册来支持我们的客户实现以下目标:

    "调节固定输出电压 DC-DC 转换器的输出电压"

    请在以下链接中找到应用手册:  
    https://www.ti.com/lit/an/slvafe6/slvafe6.pdf?ts = 1697466265473&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FTPS62870-Q1

    谢谢你。

    此致、

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    明白了、非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不用担心!

    Br、  
    拉米恩