大家好、
我的客户只需要1.125V 电压、 但他们不使用 I2C、您能告诉我们如何处理 TPS62872-Q1 SDA 和 SCL 引脚吗?
我的客户需要输入电压范围为2.7V 至6V、输出电流为10A、输出电压为1.125V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户只需要1.125V 电压、 但他们不使用 I2C、您能告诉我们如何处理 TPS62872-Q1 SDA 和 SCL 引脚吗?
我的客户需要输入电压范围为2.7V 至6V、输出电流为10A、输出电压为1.125V。
您好!
在您的情况下、我相信您可以使用同一器件 TPS62872-Q1、但可以在输出电压检测点使用电阻分压网络来更改输出电压。
我们有一份应用手册来支持我们的客户实现以下目标:
"调节固定输出电压 DC-DC 转换器的输出电压"
谢谢你。
此致、
拉米恩