This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:反馈电阻设置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280605/bq25756evm-feedback-resistance-setting

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756

您好!

我想将 BQ25756与6S 电池一起使用,但默认设置是7S 电池,2个跳线用于反馈电阻器设置:  

用于带13.7K 欧姆底部电阻器的7S 电池的 JP1

JP2用于其他 电池电压与另一个底部电阻.

但是对于我在原理图或 PCB 中的一侧、我没有在底部看到 JP2带有的外接电阻器的占用空间或基准(请参阅所附的原理图屏幕截图)。

您是否知道如何通过 JP2跳线和外部电阻更改反馈电压?  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mouhanned,

    您可以执行以下几项操作来设置电阻。

    您可以将电阻器直接焊接到 JP2上、从而将

    您也可以使用母接头并将新电阻器焊接到接头的支腿上。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢、我将尝试一下。

    此致