Other Parts Discussed in Thread: LMR51450, LMR33640
主题中讨论的其他器件: LMR33640
您好、团队成员:
我的客户希望模拟 LMR51450的反相降压/升压操作。
该器件是否有任何 IBB 模型、例如 simplis 模型?
如果没有、是否有任何方法可以使用 PSpice 瞬态模型来模拟 IBB 操作?
此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kei:
下图是使用 LM51440时生成的12V 至-7.5V 原理图。 您可以参考此电路来修改原始 pspice 模型。
此外、您还可以使用我们的 EVM 进行测试。 但需要进行以下修改: 需要重新计算电感值;需要在 Vin 和 Vout 之间添加电解电容器和陶瓷电容器。 进行测试时、正输入连接到 Vin、负输入连接到 Vout;正负输出正常连接到电子负载。
有关一些详细信息、请参阅下面的和。 谢谢。
e2e.ti.com/.../6175.Create-an-Inverting-Power-Supply-Using-Peak-Current-Mode-Buck-Converter.pdfe2e.ti.com/.../3513.Working-with-Inverting-Buck_5F00_Boost-Converters.pdf
奥罗拉
您好 Aurora-San、
感谢您的快速回复。 我使用您提供的原理图测试了仿真、但它不起作用、因为仿真的 GND 电平不用于 IBB。
在应用手册: 使用反相降压/升压转换器 时,第4.4.3节指出在没有 IBB 模型时有一种仿真方法, 可以将输入电源连接到直流/直流转换器的输入和输出端。 这种方法似乎是一种可行的选择,但仍然不起作用。 此配置是否具有任何示例仿真?

此致、
桑原启
尊敬的 Kei:
原始仿真模型的内部连接方法可能存在限制、这会阻止您使用 pspice 模型进行仿真。 我们仅拥有支持 IBB 仿真的各个模型。
您可以 从产品文件夹下载 LMR33640模型、该文件夹包含可以仿真的 IBB 原理图。 我在此处提供了 zip 文件: snvmbv0.zip
请按照我之前发送的 AN 计算出合适的值、然后您可以在 EVM 上修改测试。 谢谢。
奥罗拉