This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:应用手册公式和计算工具匹配

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1, UCC14240EVM-052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280630/ucc14240-q1-application-note-equation-and-calculation-tool-match

器件型号:UCC14240-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC14240EVM-052

您好!

我想了解应用手册"UCC14240-Q1简化了用于隔离式栅极驱动器的 HEV、EV 和偏置电源设计"(SLUAAH0)。
在第13页的第7章中、公式10给出了 CVDD 与 CVEE 串联的最小容量为3.5uF。

如果将所有值放入设计计算工具(版本8)中、我可以得到 CVDD (COUT2min)的最小值为0.967uF、CVEE (COUT3min)的最小值为2.9uF。
串联这两者可得到0.725uF、而不是3.5uF。

设计计算工具中似乎采用了应用手册中的公式18。


应用手册中的纹波为0.5Vpp。 因此、我在 Design Calculation Tool 中将一个值为3.333%、以获得所需的纹波百分比。

设计计算工具如何计算 COUT2min 的值?

此致、
帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、


    Excel 计算器工具版本8中引入了几项改进。 自应用手册首次发布以来、对 v.8中的电容计算方式进行了更新。 此应用手册的编写与 Excel Design Tool 版本1相对应。 关于电容计算、版本1 (应用手册计算)和版本8之间的最大区别是添加了版本8中显示的 Cout1b。 将原始 COUT1 (如应用手册中所示)拆分为 COUT1//COUT1b 会降低电容 CVEE 和 CVDD 的值、这是您看到的情况。  

    Excel 版本8的计算经过优化且是最新的、应该会取代应用手册。 应用手册旨在深入了解 Excel 工具中使用的公式、并计划更新应用手册以与 Excel 工具版本8保持一致。 感谢您提出这个问题、您的 E2E 主题贡献。  

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    感谢您的回复。
    因此、我假设 UCC14240EVM-052的电容器值也基于旧 版设计计算工具版本、因为也缺少 Cout1b。
    是这样吗?

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 早期版本的 Excel 设计工具中使用的电容器计算仍然正确(比率最重要)、但版本8 VEE 工具引入了分离 VDD 输出电容器的理念、我们将其称为 Cout1+Cout1b。 版本8中给出的结果是总电容值较低。

    此致、

    史蒂夫