This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:热插拔控制器建议

Guru**** 2874120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25948, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280126/tps25948-hot-swap-controller-recommendation

器件型号:TPS25948
主题中讨论的其他器件: TPS25947

您好!

我的客户正在寻找符合以下条件的热插拔控制器。

  -典型值12V、最大值3A

  -电流限制和反向电流保护

  -当超过设定电流限值时,可以提供几秒钟或更长时间的输出而不会出现电压下降至设定电流的功能(如果没有产品具有此功能,则排除该功能)

请推荐具有良好的交货和低成本,最好满足以上条件的产品

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    TPS25947和 TPS25948可以在此处使用。 有关供应和成本相关问题、请联系当地销售人员和 FAE。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    感谢您的答复。

    TPS25947和 TPS25948是否可以提供上述所要求的有限电流供应特性?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    是的、它们具有计时器功能、其中计时器持续时间内允许高达2* ILIM 的电流流经器件、计时器结束后、电流将受到限制。

    但需要考虑的一个问题是将计时器设置为持续数秒。 这将需要在 ITIMER 引脚处使用非常大的电容、并可能导致意外结果。

    此致

    G·库纳尔