Other Parts Discussed in Thread: LM5041B, LM5041A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041A 主题中讨论的其他器件:LM5041B、
大家好、
我的客户目前在其设计中使用 LM5041A、目前器件短缺。 他们尝试使用我们的 LM5041B、但在测试中会遇到问题。 以下是他们的反馈:
对于 B、每次模块关闭时、降压驱动为低电平、总线线路都会剩余能量。 当下一次快速导通时、
推挽式 MOS 将以50%的占空比打开、以承受总线的能量放电。 这将导致推挽式 MOSFET 发生击穿。
我们在频繁开/关时发现了该故障。
他们可以做什么来代替 B 版本吗?
谢谢!
Br、
阿尔弗
雷德