This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22921:最小电压输入

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01480, TPS22920, TPS22999

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280276/tps22921-minimum-voltage-input

器件型号:TPS22921
主题中讨论的其他器件:TIDA-01480TPS22920

参考 TI 设计:TIDA-01480

适用于 XilinxRegisteredZynqRegisteredUltraScale+ ZU2CG–ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计

图5显示了将 TPS22920用作 VCC_PSINTFP FPGA 电源轨上的负载开关。 该电源轨具有  

0.85至0.9V。 TPS22920数据表确定了最小 VIN 为0.9V。 此负载开关是否可用于0.85V 电源轨?

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    虽然 TPS229920/1可能可以正常工作、但我们无法保证一定能正常工作、因为数据表中不包括 VIN 工作范围内的0.85V 电压。

    但是、由于该参考设计相当旧、因而该器件也相当旧-我们  即将推出 TPS22999 -它是否适合您? 如果不能、 TPS22970 是否可以工作?

    谢谢。

    帕特里克