This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如果 I'm 正在设计纯接收解决方案、我是否需要注意 PP5V 电容器?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280766/tps25750-do-i-need-to-care-about-pp5v-capacitor-if-i-m-designing-sink-only-solution

器件型号:TPS25750

根据数据表、PP5V 电容器需要是120uF、但如果我不使用 PP5V 路径(器件仅灌电流)、我真的需要这么大的电容器吗?
那么、在这种情况下:电容器应该是那么大(120uF)、还是应该是更小(例如22uF)、或者可以完全省略?