This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:调试输出电压问题

Guru**** 2637565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278245/tps546d24s-debug-the-output-voltage-problem

器件型号:TPS546D24S

您好!

我有客户在使用 TPS546D24S、这个芯片没有 FB 引脚、只能通过 IIC 调节? 他希望输出0.88V 电压、可以实现吗?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    该器件使用 VOSNS 和 GOSNS 引脚来检测输出电压、并将其调节到正确的电压。 反馈信号在内部进行分频并由 Vou_scale_loop 设置进行控制。 这提供了广泛的具有小阶跃的可编程输出电压。

    VOUT 可通过 VSEL 引脚上的引脚搭接或使用 PMBus 进行编程。 VSEL 上提供0.88V 的引脚搭接电阻器从 VSEL 到 AGND 为56.2k、从 VSEL 到 BP1V5为187k。  

    您还可以通过 PMBus 设置输出电压、将值存储到 NVM 中以及更改 PIN_DETECT_OVERRIDE 设置、以便它默认为 NVM 值而不是引脚捆绑值。

    您能否共享原理图?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    下面计算的客户反馈不是0.88V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您在上表中突出显示了错误的列+行。

    Vout 计算如下:

    Rbot = 56.2k、R_Bp1v5 = 187k

    R2G 代码=13

    分频器代码= 1

    VOUT_COMMAND 阶跃= 0.01V

    VOUT_COMMAND 阶跃(偏移)= 0.75V

    然后、代入以下公式:

    13 =(Vout - 0.75)/0.01

    输出电压= 0.88V

    如果您对此计算有任何疑问、敬请告知。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    当 R2G 代码为13时、偏移为4.2、步进为0.04、这不是您提到的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    每个引脚搭接引脚中都编程了两个独特的代码。  

    R2G 代码、由 电阻器至 AGND 。 和由内部电阻器设置的电阻分压器 BP1V5电阻器。

    在本例中、电阻分压器代码为1、用于选择 VOUT_COMMAND 阶跃和 VOUT_COMMAND 阶跃(偏移)。 然后、在这种情况下、上面等式中的变量代码被设定为等于 R2G 代码值=13。

    谢谢。

    约瑟夫