This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:TLC59116问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280433/tlc59116-tlc59116-questions

器件型号:TLC59116
大家好、 
您可以帮助回答有关 TLC59116的以下问题: 1.此 IC 上电后的输出是否处于默认高阻抗状态? 2.灯亮时 IC OUT 引脚的压降是多少? 不同电流下的电压降是否固定? 3.该驱动程序是使用 ARM Linux 3.0驱动程序还是微控制器驱动程序?

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    我不在办公室,我将在下星期一回复你,感谢你的理解。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    如有问题、请查看以下评论:

    1.此 IC 上电时的输出是否处于默认高阻抗状态?

    [Jared]:是的。

    2.灯亮时 IC OUT 引脚的压降是多少? 不同电流下的电压降是否固定?

    [Jared]:对于 IC OUT 引脚的压降、可以参考下图。

    3.该驱动程序是使用 ARM Linux 3.0驱动程序还是微控制器驱动程序?

    [Jared]:对于 Linux 驱动程序、我在 TI.com 上找到了一个链接。 我不确定它是否能满足您的要求。 关于微控制器驱动器、我会给您写一本书、并在稍后回复。

    BR、Jared