This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3754:输出电容微积分

Guru**** 2556040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279554/lm3754-output-capacitor-calculus

器件型号:LM3754

团队、您好!
您能否提供输出电容计算值、这意味着如何使用电容 ESR 推导出公式
这里的公式似乎不同、电容器的 ESR 发挥了重要作用、
因此、请分享如何推导公式、这对我很有帮助、
谢谢、此致
纳加朱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是什么方程式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好!
    关于输出电容计算、包括 ESR 和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EQ 18 是重新排列的 EQ 15。    视频   链接 让您了解了如何推导部分方程。   在"降压转换器的频率补偿和功率级设计满足负载瞬态规格"中提供了更详细的解释、APEC 文章或其中的参考文献。  我没有可分享的文件版本。