This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:面临 EMI 问题

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79656-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277435/bq79616-q1-facing-emi-issues

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79656-Q1

尊敬的团队:

我在 BMS PCB 中使用的是 BQ79616-Q1。  所有功能均按预期运行。 但问题是其在 EMI 测试(CISPR-25)中未通过。 我的观察结果是、对于每个25MHz 频率(周期性)、噪声振幅会上升30dbuV/m 至40dbuV/m。  

1.您能告诉我芯片中使用的时钟频率/开关频率吗?  

2.如果您对解决问题有任何建议,请分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来咨询我的设计团队、马上与您联系。 您能解释一下您的设置吗? 您是否正在使用基本器件? 有多少616个器件? 器件是否在通信?


    谢谢。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用六个 Bq79616-Q1和一个 Bq79656-Q1。 总共七个 IC。 它们串联堆叠、以实现所需的负载电压。  

    这里、Bq79656-Q1是基础器件、 Bq79616-Q1一个接一个地连接。

    是的、我们 在有通信和没有通信的情况下都进行了测试。  

    分享以下波形、以便更好地理解。

    上述测试 也重复到更高的频率、  每25MHz 观察到相同的击穿。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OU 内部电荷泵开关频率为8MHz、因此与您的25MHz 问题无关。 我建议在 MCU 和基础器件之间使用铁氧体磁珠。 这些器件之间的通信可能会导致辐射增加。 这里可能涉及许多因素、因此很难诊断。 尝试尽可能隔离您的 MCU 和基础器件、并确保您拥有干净的电源以及良好的 GND 层。

    谢谢。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我的 MCU 和基础器件彼此完全隔离、拥有用于通信的独立电源、接地平面和隔离器 IC。 通过关闭 MCU、仅开启平衡器 IC 电源也出现了问题。  

    我们为第二层和第五层的每个平衡器芯片都提供了完整的接地层。  是否需要对通道输入或电源引脚进行额外的滤波?

    我在论坛上看到其他人也发来了消息、他们提出了相同的25MHz EMC 问题。 因为答案已锁定、所以我无法看到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为在 NEG5V 上添加电阻器可以解决这个问题。  电阻器值越小越好。  较大的电阻值可能会影响准确度。

    用于 CVDD 的小型并联100nF 和22nF 0402电容器、靠近4.7uf 之前的引脚(其他 LDO 也可以使用一个小型并联电容器、因为
    这是降低高频噪声的好做法、但不需要)
    –减少排放
    22nF C04022323K3RACAUTO
    100nF GCM155R71A104KA01f

    负5V 引脚的47欧姆(不是会影响精度的磁珠、除非低阻抗磁珠为~80欧姆)、至少一个0欧姆占位元件
    靠近引脚
    –减少辐射(5V CP 会导致25MHz 谐波)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我们是否可以在 BAT 线路上添加铁氧体磁珠滤波器?  

    它需要单独的模拟和数字接地层、还是我们可以将其连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 线路上的 RC 滤波器应足够稳定、能够衰减高频噪声。 BAT 电源不需要单独的接地平面。

    谢谢。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。   

    在论坛中、我看到通过在 NEG 5V 引脚上添加电阻器、也无助于降低噪声。  

    那么、还有其他解决方案吗? 因为我要在下一个版本的 PCB 中进行所有必要的校正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    靠近4.7uF 之前引脚的 CVDD 的小型并联100nF 和22nF 0402电容器。  这一措施加在一起。

    这些更改对我的客户很有用。 检查其他电容器 是否与建议的电容器相同。

    如果它们不起作用、我认为这可能是布局问题。  根据数据表的"12.1.4菊花链通信"、 在所有 PCB 中的菊花链元件周围创建一个排除区域(无其他布线、无接地层)
    列表。

    变压器和变压器的另一侧不能放置 GND 平面。  来自 GND 的噪声可能会耦合到菊花链线束中并辐射到空间中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    它是否需要单独的模拟接地层、数字接地层和 CVDD 接地层? 或者我能否在顶层绑定在一起?  在我的 PCB 中、所有接地都连接在顶层、但我在第2层和第5层有不间断的接地平面。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 不需要单独的接地平面、您可以将它们连接到顶层。

    谢谢。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。  

    如果您有任何建议、请告诉我。