This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:VEE 电源的静态电流

Guru**** 2534360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1, UCC21710-Q1, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280461/ucc21710-q1-quiescent-current-of-vee-supply

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC14240-Q1、、 UCC21710

您好!

我们想使用 UCC14240-Q1为 UCC21710-Q1供电。 因此、我将学习 UCC14240-Q1的数据表、应用手册和设计计算器工具。

现在、在  UCC14240-Q1 (版本8)的设计计算器工具中、用户需要向制造商确认 IQ_DRIVER_VEE。
由于 TI 是 UCC21710-Q1栅极驱动器的制造商、我恳请为 VEE 电源引脚提供静态电流。
如果无法提供此信息、请建议在计算器工具中作为值使用什么。

我们的用例将为:
- VDD (以 COM 为基准): 15V
- VEE (相对于 com):-4V
-总栅极电荷:0.944uC
-切换频率: 96kHz

谢谢、此致、
帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的联系。 我们尚未为 UCC21710-Q1设计该值。 但是、我们得到的 UCC21736的这个值非常类似。  

    UCC21710的值应约于上述值。

    此致!

    普拉蒂克