This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:对基于 Webench 参考设计选择 MOSFET 存在疑问

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275698/lm3478-doubts-on-the-selection-of-mosfet-based-on-webench-reference-design

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q3A

您好!

我有 Webench 的 LM3478输入基准电路。 它需要在 Vin = 15 - 32VDC 的范围内运行、Vout=24VDC 的0.6A 电流下运行。 设计对我来说没问题、但该设计中的 MOSFET (CSD19538Q3A)额定值为100V/15A、该额定值似乎比所要求的工作规格要大。 我能否仅选择100Vdc/2A 左右的 MOSFET (SI2392BDS-T1-GE3)?

我需要选择一个小尺寸、易于使用并具有引脚对引脚替代选项的 FET、建议的 MOSFET 采用的封装不太容易获得。

请告诉我。

谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    感谢您的联系。

    所选 MOSFET 的电流额定值应根据 MOSFET 的峰值电流(+一些裕量)进行选择。

    这将是平均输入电流加上一半的纹波电流。 根据开关频率和所用的电感器2A 可能还不够。

    但我也认为15A 远远超出了我们的需要。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    是的,我理解你的观点!!!

    因此、根据我运行额定电压为24VDC/0.5A 的螺线管线圈的应用、在电压和电流方面、哪一种最适合 MOSFET?

    请告诉我。

    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    您能否分享您的原理图?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    请查看随附的降压/升压电路原理图快照。 输入为18-32VDC。 如果需要其他信息、请告诉我。

    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    请查看以下有关设计 SEPIC 转换器的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdf?ts = 1696258567533&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们详细介绍了如何选择合适的 MOSFET。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我浏览了应用手册、其中显示了 MOSFET 选择的计算结果、还显示了设计示例。 根据计算、似乎在我的设计中、MOSFET 的峰值电流为1.1A、功率耗散为575mW。 根据设计示例、我注意到选择了接近3倍额定值的 MOSFET、其中还写道、输出二极管应能够处理与 MOSFET 相同的峰值电流。

    现在、如果我返回 Webench 设计、建议使用的输出二极管额定电流为2A、但建议使用的 FET 额定电流为15A。 总之、我可以选择额定电流大约为2-3A、额定电压至少为60V 的 MOSFET。  

    如果您对我的器件选型还有任何其他想法、请告诉我。

    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    根据我的计算、流经 MOSFET 的峰值电流约为2A。 我建议在选择时添加裕度。

    该二极管的峰值电流相同、但 RMS 电流约为1A。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢各位最后的评论、我一定会选择带余量的 MOSFET 和二极管。

    谢谢你!!!