This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C26:SVID 模式下 TPS544C26间歇性 I2C 读取/写入 NACK 问题

Guru**** 2538520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278371/tps544c26-tps544c26-intermittent-i2c-read-write-nack-issue-under-svid-mode

器件型号:TPS544C26

您好、专家!

我们将 TPS544C26用于具有 SVID 控制的 Intel CPU VDDQ 电源轨、我们在  I2C 读取/写入期间观察到了间歇性 NACK 问题。

1. 当器件设置为 SVID 控制时、所有 I2C 寄存器是否都可访问?

2.有没有关于这个 间歇性 NACK 问题的想法?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Neo、

    使用 I2C 通信、大多数寄存器默认处于锁定状态。  请参阅链接的常见问题解答中的问题3。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245852/faq-tps544c26-common-questions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A499541# 

    请指示向我发送消息以接收密码。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    在执行 I2C 读取/写入之前、器件已解锁。 但是、随机寄存器读取/写入 NACK 错误发生在少数板上。

    由于器件由 CPU 应用的 SVID 控制、因此 I2C 读取/写入和 SVID 控制之间是否会发生冲突?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    明天将发布回复。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Neo、  

    SVID 和 I2C 接口主要是相互隔离的。 我认为冲突的命令不会导致间歇性 NACK。 您能否提供一个生成 NACK 的命令列表? 我还想在 I2C 的 CLK 和数据线路上放置一个示波器、以便在发送被否定的命令时查看信号看起来是什么样的。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Caleb、

    NACK 发生在随机寄存器读取/写入期间。 从软件团队的日志来看、我至少可以看到以下读取命令发生了 NACK。

    VOUT_STATUS 7Ah

    READ_VOUT 8Bh

    PROTOCOL_ID_SVID C2h

    在调试期间、我们尝试连续读取 VOUT_STATUS、NACK 在读取~50次后发生。

    下面是来自 逻辑分析仪的 SCL/SDA。

    请帮助您在这方面进行核实。

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Neo、

    我正在咨询我们的数字设计团队以征求他们的意见。 我会在他们回复我的时候作出回应。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Neo、

    数字设计的一些后续问题:  

    在您获得 NACK 后、下一次读取/写入是否会产生 NACK? 如何设置设备地址。 您是否正在使用引脚搭接地址、还是编写地址并将其存储到 EEPROM?

    此外、您是否在 I2C 线路上的 IC 附近有滤波电容器? 您能在布局上展示一下吗?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在软件策略中、一旦获得 NACK、测试将 暂停、并将报告错误。 我们不知道 NACK 是否仍然来自下一次读取/写入。

    地址通过引脚搭接进行设置。 这是 TI 提供的参考设计、器件 I2C 引脚附近没有滤波电容器。

    这是 SCL/SDA 的原理图快照。

    下面是 I2C 总线与其他 TI 多相器件共享的布局。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这位是彼得米勒,我正在为迦勒当他不在办公室的时候。  感谢您分享原理图和布局。

    逻辑分析仪在第二个事务中显示器件地址的 NACK、因此并非特定于正在寻址的命令。  是否可以将示波器连接到尽可能靠近 TPS544C26和 TPS544C26的 CLK 和 DAT 引脚、相对于 TPS544C26器件的 AGND?  由于器件地址被"随机" NACK、我担心它们可能是 CLK 或 DAT 上的噪声破坏信号、导致器件无法识别其地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于电路板可用性有限、我们目前无法探测 SCL/SDA 信号质量。 电路板可用时尝试执行该操作。

    同时、我们在 I2C 线路上具有 R02_D1/R03_D1下拉电阻器、现在这两个电阻器都未填满。  

    我们可以尝试使用滤波电容器为他们提供东西、看看是否有任何改进? 如果可以、我们可以使用多少电容值?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我建议起始值为10pF。

    I2C 规范允许每个桥臂有高达400pF 的电容、但真正的限制因素是确保足够快的上拉以满足时序要求、这取决于上拉终端的强度。  在400kHz (1.25μs 高电平周期)时、上拉/滤波器电容时间常数应小于400ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们的系统以 60kHz 或100kHz 的频率运行、我们应该能够具有更高的值?

    BTW、请保持此主题开启、分享测试数据、可能会就此问题提出更多问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、较低的频率可以实现更高的时间常数、但也可能具有较弱的上拉电阻、因此是平衡的。  我建议时间常数不超过时钟周期的1/6 (时钟高电平时间的1/3)