请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25948 主题中讨论的其他器件: TPS25947
您好!
我的客户正在寻找符合以下条件的热插拔控制器。
-典型值12V、最大值3A
-电流限制和反向电流保护
-当超过设定电流限值时,可以提供几秒钟或更长时间的输出而不会出现电压下降至设定电流的功能(如果没有产品具有此功能,则排除该功能)
请推荐具有良好的交货和低成本,最好满足以上条件的产品
谢谢你。
JH