This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:TPS25946原理图审查请求

Guru**** 2629165 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280831/tps25946-tps25946-schematic-review-request

器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792

您好,先生

 帮助我们查看我们 的原理图、我们正在使用 TPS25750+BQ25792解决方案。

但我们对功率流有一些怀疑、我们查看了对电源路径没有电流限制的 TPS25750数据表。

我们再增加一个 TP259460、以防止过流和短路。

但从 CN1 (C 型连接器)到电池充电器 VBUS (U1)、有两个背对背 MOSFET。

是这样吗? 请向我们提供您的建议。

如果有任何潜在问题、请告知我们。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    TPS259460原理图看起来没有问题。 输入端的 TVS 具有26V 击穿电压? 我将建议使用击穿电压接近14V 的 TVS、以便钳制到远低于 TPS259460 VIN 绝对最大值28V 的电压。

    此致

    G·库纳尔