This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:功率耗散

Guru**** 2385310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23753AEVM-004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277842/tps23753a-power-dissipation

器件型号:TPS23753A

大家好、我是 Jieun、  

我有关于 TPS23753A 的功率耗散的问题、

对 VDD 引脚施加48V POE 电压时、如何计算功率损耗?

另外、当向 VDD1引脚施加直流12V 辅助适配器电压时也是如此

TPS23753A 在上电时的功率耗散

1) 48V POE  

2) 12V 辅助直流  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jieun:

    请参阅 TPS23753AEVM-004的测量功率(www.ti.com/.../TPS23753AEVM-004):)。

    在开路负载条件下为48V RJ45输入:VIN = 48V、Iin = 14.03mA、Vout = 3.3V

     在开路负载 条件下的12V VIN-RTN 适配器输入:VDD = 12V、Iin = 21.91mA、Vout = 3.3V

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    感谢您的答复。  

    查看  TPS23753AEVM-004时、我找不到输入电流信息。

    我想知道在相同输入条件下输出电压为5V 时是否可以知道 Iin 值?

    如果我计算 TPS23753A 的功率损耗、我应该在数据表中查看哪个值?

    (在与我之前提到的相同

    (1) 向 VDD 引脚施加48V POE 电压

    (2) VDD1引脚上施加了直流12V 辅助适配器电压)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jieun:

    感谢您的答复。  

    通常、60-70%的功率损耗来自直流/直流转换器:FET 开关和导通损耗、缓冲器损耗、栅极驱动电路损耗、变压器/电感器磁芯损耗和绕组损耗。 这些损耗取决于转换器设计。 TPS23753A 的内部热插拔和电源接口整流器损耗通常小于30%。 进行粗略估算时、静态电流损耗等其他损耗可以忽略不计。  

    假设 PD 输入功率为13W、 RJ45输入为48V。 I = 13W/48V = 0.27A。 使用0.7 Ω 热插拔导通电阻器时、内部热插拔功率损耗为51mW (不到13W 总功率的0.4%)。  整流器损耗为0.27A * 0.7V * 2 = 378mW (小于13W 总功率的3%)。 其余为直流/直流转换器损耗。

    如果使用12V VDD TSWA-RTN 适配器输入、则热插拔不导通、并且不存在热插拔功率损耗和整流器损耗。 将会有额外的 ORing 二极管损耗(13W/12V*0.7V = 758 mW)。  其余为直流/直流转换器损耗。  虽然转换器的效率可能较低、但应考虑到电压下降时电流会增加。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    我想通过以下公式估算 Tj 数据

    TJ = TC +ψjc (℃μ V/W)* W

    我可以 在数据表中找到 ψjc (℃μ V/W)值、即1.9 (℃μ V/W)、但我不知道如何获得 TPS23753A 的功率耗散。  

    这就是我问您 TPS23735A 的两种功耗的原因。  

    1) 1) 12V VDD RTN-RTN 适配器输入

    2) 2) RJ45的48V 输入

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jieun:

    请查看我的评论:

    1) 12V VDD RTN-RTN 适配器输入:

    -控制器工作电流为0.58 mA (典型值),损耗为 VC * 0.58 mA

    - 握手后可以忽略电源接口的工作电流

    -如果你有一个 VB 负载(I_VB 负载),在 VC - VB 线性稳压器中,损耗是( VC - VB)* I_VB 负载

    -一定百分比的闸极驱动功率损耗: 0.5 * Cgs * VCC^2 * Fsw

    2) 2)来自 RJ45的48V 13W 输入:

    -热插拔功耗为51 mW (0.27A、0.7 Ω)  

    -控制器工作电流为0.58 mA (典型值),损耗为 VC * 0.58 mA

    - 握手后可以忽略电源接口的工作电流

    -如果你有一个 VB 负载(I_VB 负载),在 VC - VB 线性稳压器中,损耗是( VC - VB)* I_VB 负载

    一定 百分比的闸极驱动功率损耗: 0.5 * Cgs * VCC^2 * Fsw

    此外、您可以通过 Tcase 来检查 Tj。 请查看附加的热感图像(请参见https://www.ti.com/lit/ug/tidudl1/tidudl1.pdf)。 在自然对流条件下、环境温度为~24V 时、输入电压为48V 时的外壳温度为46.6C。 当使用12V 适配器输入时、由于没有热插拔损耗且开启时米勒电容(Vdg)放电电压更低、温升可能相似或稍微低一些。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    感谢您的回复。  

    我还有一个问题。

    - 一定 百分比的闸极驱动功率损耗: 0.5 * Cgs * VCC^2 * Fsw

    根据该公式、是 VCC 电压 Vc 还是栅极电压? 下面的电路是什么 Cgs?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieun:

    感谢您的答复。

    Cgs 是 M1 FET 的栅源电压。 通常、该应用具有几百 pF 到几 nF 的电容。   

    VCC 是 Vc 电压、因为 Vc 是 M1栅极驱动的正电源轨。  

    此致、

    帝昂