This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:使用3.3V 输入电压负载开关的 VIN 和偏置时序

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280427/tps22954-vin-and-bias-timing-by-using-3-3vin-load-switch

器件型号:TPS22954

您好!  

在负载开关3.3Vin 1A 中、我可以将 Vin 和 VBIAS 切换器

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fusheng:

    是的、VBIAS 和 VIN 可以连接在一起。 原理图的输入侧看起来正常。

    请注意、我们有一款较新的器件 TPS22997、该器件具有较低的 Ron 和 Iq、如果您可以使用更大的 QOD 电阻器、并且不需要可编程 SNS PG 功能、而可以使用内部阈值 PG、我建议您使用该器件。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    感谢您的解释。 我将研究更新的器件。